This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 太阳能电池的电池保护电路

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/747372/battery-protection-circuit-for-a-solar-battery

主题中讨论的其他器件:LM5060

我想为电动自行车构建一个电池保护电路、该电路将电流限制在125A、但如果超过电流、该电路不会截止。电池电压为48V、使用太阳能充电。 我可以使用哪种限流器或 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakhi、

    我只想再次确认、即使电流超过125A、您也不想截止、对吧?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是...电流不应截止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakhi、

    我们没有经过测试的解决方案@ 48V、125A、但具有外部并联 FET 的热插拔 IC LM5060应该可以工作。

    此致、
    Rakesh