请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00951 您好 RAM、
我还有一个与 T2相关的问题。 PCB 上的连接有一点混乱、因为它显示引脚1、2、3、4、5是相同的网络、引脚6、7、8、9、10是变压器初级侧的另一个网络、如下面的捕捉所示:
但是、我的问题是、这表明您对初级绕组短路、IN't? 由于引脚5和6是中点、因此您将引脚5与1短路。 另一方面、您将引脚6与10短接、因此、我认为整个初级绕组都短路。
你怎么看?
此致、
吉列尔莫