This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:PCB 设计上的 T2根据 Wurth?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/747449/tida-00951-t2-on-the-pcb-design-is-correct-according-to-the-datasheet-of-this-transformer-from-wurth

器件型号:TIDA-00951

您好 RAM、

我还有一个与 T2相关的问题。 PCB 上的连接有一点混乱、因为它显示引脚1、2、3、4、5是相同的网络、引脚6、7、8、9、10是变压器初级侧的另一个网络、如下面的捕捉所示:

但是、我的问题是、这表明您对初级绕组短路、IN't? 由于引脚5和6是中点、因此您将引脚5与1短路。 另一方面、您将引脚6与10短接、因此、我认为整个初级绕组都短路。

你怎么看?

此致、

吉列尔莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉 列尔莫、您好!

    从电子邮件复制我的回复

    这是 Wurth 的最新变压器版本、在完成 TIDA-00951设计后、Wurth 对其进行了修改、以简化批量制造。

    引脚4、5、6未在 PCB 上端接、仅用于在变压器中创建沙开关初级绕组。 因此、您只需将变压器 T2的引脚4、5、6短接并使用焊料、确保这些引脚在较高的位置进行修整、以便它们不会接触 PCB。

    但是、我认为这可能无法解决您的另一个问题、您似乎收到了一个具有不同引脚的样片、而与您共享的数据表相比、该样片具有不同的引脚排列。 我会请您联系您的 Wurth 代表以获取您收到的样片的数据表。

    此致、

    RAM