This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ34002:在设计过程中找不到 LMZ34002

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/747054/webench-tools-lmz34002-lmz34002-can-not-be-found-during-design

器件型号:LMZ34002

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我将 WebBench 用于直流/直流、输入10~36V、输出-3.8V、输出电流1.5A~2A 应用。 但我没有找到 适合此应用的 LMZ34002。   您下次是否会将 LMZ34002添加到 WebBench?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请注意、在给定的输入输出条件下、器件将达到1.91A 的安全输出工作电流。

    您可以针对电流输入输出条件下小于1.9A 的负载创建设计。

    谢谢、此致、

    阿图尔