This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:TIDA-00951软件不是最新的?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/746519/tida-00951-tida-00951-software-is-not-up-to-date

器件型号:TIDA-00951

现在、我们有另一个有关冷启动模式的问题。 我们有一个代码版本、该版本似乎未完成、因为一些与该模式相关的指令被注释:

-由于您的 PDF TIDA-00951 具有来自冷模式的结果范围、 但是、您提供给我们的代码版本如上面 pictures...it 中所示、我们的版本似乎不是正确的、请查看此故障、并为我们提供一个在实验室中运行原型的解决方案。

请帮助我们解决这些问题、如果我们的版本不是最新的、我们需要正确的软件代码。

祝你度过美好的一天!

此致、  

吉列尔莫·佩雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫、您好!

     

    代码的这一部分被特意注释、这样当负载被连接至400V 总线时、它不会在初始测试期间被意外触发

     

    冷升压仅在启动时400V 总线上的空载条件下工作。 您只需取消注释代码即可启用该功能。

     

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果我们在状态机代码区域中仅取消注释这两行、那么 ColdBoostStart 和 ColdBoostWork 函数在软件中是否已明确定义?

    谢谢

    吉列尔莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉列尔莫、您好!

    此外、删除 coldstart.c 中的#if 0注释、并根据您的系统要求定义 BUS_270V 的值。

    我建议您在初始测试中禁用冷启动。 在测试备用和充电模式后、您可以使用系统的相应冷启动退出电压来启用此功能。

    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。