请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00951 现在、我们有另一个有关冷启动模式的问题。 我们有一个代码版本、该版本似乎未完成、因为一些与该模式相关的指令被注释:
-由于您的 PDF TIDA-00951 具有来自冷模式的结果范围、 但是、您提供给我们的代码版本如上面 pictures...it 中所示、我们的版本似乎不是正确的、请查看此故障、并为我们提供一个在实验室中运行原型的解决方案。
请帮助我们解决这些问题、如果我们的版本不是最新的、我们需要正确的软件代码。
祝你度过美好的一天!
此致、
吉列尔莫·佩雷斯