This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:Flybuck MOSFET 驱动器的 TIDA-00951设计错误

Guru**** 2583275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/746934/tida-00951-tida-00951-design-error-with-the-flyboost-mosfet-driver

器件型号:TIDA-00951

另一个问题与 FLYBOOST MOSFET 驱动器的电路有关、我们发现该电路在 PCB 中表现为驱动 器 UCC27517 的 IN+引脚断开连接或悬空。 如果我们阅读了该组件的数据表、我们会发现该引脚需要连接到 VDD 才能启用其输出、因此您需要修改我们认为的输出。

请帮助我们解决这些问题以及您发现的所有问题。

祝你度过美好的一天!

此致、  

吉列尔莫·佩雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉 列尔莫、您好!  

    是、请将 IN+连接到 VDD。 这是我在我测试的电路板中完成的操作、但错过了在线原理图中的更新。

    此致、

    RAM