请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我正在使用峰值检测器仿真全波整流器电路、我想应用输入正弦波一段时间、但我还想查看正弦波输入停止后会发生什么、然后在时输出电压会发生什么 电容器放电以查看信号变为0V 所需的时间。
是否有一个简单的波来实现此目的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
David、
有几种方法可以实现这一点。 最简单的方法是仅使用受控源创建多路复用器、如下所示。