This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:设定时间内的瞬态分析

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/746592/tina-spice-transient-analysis-for-a-set-amount-of-time

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在使用峰值检测器仿真全波整流器电路、我想应用输入正弦波一段时间、但我还想查看正弦波输入停止后会发生什么、然后在时输出电压会发生什么 电容器放电以查看信号变为0V 所需的时间。

是否有一个简单的波来实现此目的?