This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00173:相间输入电压或相接地输入电压

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/744079/tida-00173-input-voltage-phase-to-phase-or-phase-to-earth

器件型号:TIDA-00173

大家好、

 此设计的输入为400V 至690V 交流电。 该电压相位到接地或相位到相位。

如果相间电压为1193V、则相间电压为  您能不能详细介绍一下该电压。

我们正在开发一款产品、我们的要求是415V 至1200V 相位至相位(240至600相位搜索)

至24VDC 或12VDC。 此设计非常适合我们的要求、但只需确认输入电压即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayesh 您好、感谢您关注我们的 TI 设计 TIDA-00173。 此设计的额定工作电压为400 -690Vac、在相位之间进行测量。 如果您需要修改此设计以在1200VAC 下运行、则可能需要增加 MOSFET VDS 额定值。 希望这能澄清。

    此致

    Navaneeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navaneeth、

    感谢您的回答。   如果我增加 VDS,是否会对其他组件产生任何不利影响? 我还应该考虑更改哪些其他组件?  

    Jayesh

    增加 VDS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayesh 您好!

                                由于工作电压较高、您可能需要重新计算所有组件额定值、例如启动电路、变压器电感等。  。 请使用 www.ti.coom/tool/TIDA-00173提供的设计指南  、或数据表的应用部分或 http://www.ti.com/product/UCC28711上的设计计算器

    此致

    Navaneeth