大家好、
此设计的输入为400V 至690V 交流电。 该电压相位到接地或相位到相位。
如果相间电压为1193V、则相间电压为 您能不能详细介绍一下该电压。
我们正在开发一款产品、我们的要求是415V 至1200V 相位至相位(240至600相位搜索)
至24VDC 或12VDC。 此设计非常适合我们的要求、但只需确认输入电压即可。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
此设计的输入为400V 至690V 交流电。 该电压相位到接地或相位到相位。
如果相间电压为1193V、则相间电压为 您能不能详细介绍一下该电压。
我们正在开发一款产品、我们的要求是415V 至1200V 相位至相位(240至600相位搜索)
至24VDC 或12VDC。 此设计非常适合我们的要求、但只需确认输入电压即可。
Jayesh 您好!
由于工作电压较高、您可能需要重新计算所有组件额定值、例如启动电路、变压器电感等。 。 请使用 www.ti.coom/tool/TIDA-00173提供的设计指南 、或数据表的应用部分或 http://www.ti.com/product/UCC28711上的设计计算器
此致
Navaneeth