This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01022:如何选择采样率、数据速率和时钟源

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TIDA-01022, LMK04828, LMX2594, LMK61E2, LMK00304, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/743271/tida-01022-how-to-choose-sample-rate-data-rate-and-clock-source

器件型号:TIDA-01022
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200LMK04828LMX2594LMK61E2LMK00304USB2ANY

当输入目标频率为6.0GHz 时、如何选择采样率、数据速率和时钟源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    TIDA-01022具有四个通道(2个 ADC12DJ3200)、每个通道可在双通道模式下运行3.2GSPS、在单通道模式下运行6.4GSPS。
    此外、板载可交叉存取2个 ADC12DJ3200、以提高采样率12.8GSPS。

    让我知道您的采样率是多少? 因此,我可以帮助您如何生成文件。
    TIDA-01022设计指南包含测试结果和配置文件、有助于查找2.7GSPS 下的 ADC 性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个6GHz 的信号源、带宽为50MHz。 如何配置 ADC12DJ3200?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在 TIDA-01022硬件中 、 将配置 LMK61E2、LMK04828和 LMX2594以生成 ADC 时钟。

    要根据 ADC 器件时钟(ADC_DEVCLK)要求和用于捕获的 SERDES 通道计算的 ADC_SYSREF、FPGA_CORRClK、FPGA_REFCLK 和 FPGA_SYSREF。 为了实现6.4GSPS 采样率、板载时钟解决方案生成了以下时钟。

    ADC_DEVCLK = 3.2GHz;以6.4GSPS 单通道模式运行 ADC

    ADC_SYSREF = 40MHz

    FPGA_CORECLK = 320MHz

    FPGA_REFCLK = 320MHz

    FPGA_SYSREF = 40MHz

    串行器/解串器通道速率= 8

    LMX2594-A 和 LMX2594-B 器件均配置为从 OSCIN 输入端的40MHz 基准为 DEVCLK 在 RFOutA 上生成3.2GHz、为 SYSREF 在 RFOutB 上生成40MHz 基准、OSCIN 输入通过 LMK00304时钟缓冲器连接到 LMK04828器件的 OSCout。

     ADC12DJ3200数据表中8.3初始化设置下介绍的 JESD 通道 JMODE 选择的通用 ADC 配置文件生成。

    1.在 J12 SMA 连接器处馈入输入信号

    2.使用 USB2ANY 编程器通过 J32插头和 J62跳线将 LMK61E2编程为40MHz 基准生成  

      已删除。

    3.使用 HSDC TID GUI"低级 PAGE 选项卡"对附加的配置文件进行编程、然后运行 HSDC Pro  

     用于 捕获数据的 GUI。

    注:1. 附加的 JMODE0、3.2 DCLK、6.4GSPS 单通道模式文件

    2.进一步的硬件设置、请参阅 TIDA-01022用户指南中的(图19)和 SNR 测量测试

    e2e.ti.com/.../JMODE0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何从 HSDC GUI 记录更多样片? 我只能记录66536个样本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么 VIN_N 连接到 ADC12DJ3200的 INA+引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     从 HSDC Pro GUI 中的"Analysis Window (Samples)"中选择的样片数量不多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    VIN_N 连接到 INA+ adc12dj3200 (ADC1和 ADC2的通道1)、可轻松实现 PCB 布线、从而避免在输入端过孔并保持所有通道之间的对称性。 ADC 数据可通过软件进行反转。