This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00127:TI 设计用于保护继电器的30W 超宽范围电源

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/745254/tida-00127-ti-designs-30-w-ultra-wide-range-power-supply-for-protection-relay

器件型号:TIDA-00127

我的公司在开关设备行业工作、我们一直在努力开发类似的供应、以用于我们的产品。
遗憾的是、我们需要具有更大24V 输出和更大功率(至少100W)的电源
我有两个问题:

1) 1)是否可以通过仅更改光耦合器 LED 侧的基准将输出电压设置为24V、或者是否还需要进行其他更改?

2) 2)是否也可以通过更改晶体管/变压器/开关频率来增加功率?