请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00127 我的公司在开关设备行业工作、我们一直在努力开发类似的供应、以用于我们的产品。
遗憾的是、我们需要具有更大24V 输出和更大功率(至少100W)的电源
我有两个问题:
1) 1)是否可以通过仅更改光耦合器 LED 侧的基准将输出电压设置为24V、或者是否还需要进行其他更改?
2) 2)是否也可以通过更改晶体管/变压器/开关频率来增加功率?