请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
这是我的电路。 我使用控制对象参数将电流发生器设置为扫描高达100MEG。
但是、我如何实际获得 TINA 来绘制它呢? 我想查看 电流发生器上的电压/除 以电流、在0 - 100MHz 范围内。
似乎 没有任何 分析选项能为我提供所需的内容。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当然。 我还将查看您的链接。
e2e.ti.com/.../IMPEDENCE_5F00_ANALYSIS_5F00_SPICE_5F00_MODEL.TSC