This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:在 TINA 中绘制阻抗与频率间的关系图

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/744264/tina-spice-plotting-impedence-vs-frequency-in-tina

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

这是我的电路。 我使用控制对象参数将电流发生器设置为扫描高达100MEG。

但是、我如何实际获得 TINA 来绘制它呢? 我想查看   电流发生器上的电压/除 以电流、在0 - 100MHz 范围内。

 似乎 没有任何 分析选项能为我提供所需的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kurtis、

    您能否附加 TSC 文件而不是映像?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 我还将查看您的链接。

    e2e.ti.com/.../IMPEDENCE_5F00_ANALYSIS_5F00_SPICE_5F00_MODEL.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些视频将很有帮助。 您缺少探针、需要运行交流仿真。 请参见下面的。 如果您确实计划使用该工具、那么花时间浏览整个系列可能是值得的。 它大约需要1.5小时、但从长远来看、它将为您节省时间。