请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01570 尊敬的先生:
请参阅 TIDA-01570、输入电源系统(LM536253)、是否可以通过 ISO7637测试?
或者有其他修改建议。
谢谢!
Steven
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
请参阅 TIDA-01570、输入电源系统(LM536253)、是否可以通过 ISO7637测试?
或者有其他修改建议。
谢谢!
Steven