This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01570:TIDA-01570输入电源系统是否可以通过 ISO7637测试?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/743141/tida-01570-tida-01570-input-power-system-can-pass-iso7637-test

器件型号:TIDA-01570

尊敬的先生:  

请参阅 TIDA-01570、输入电源系统(LM536253)、是否可以通过 ISO7637测试?  

或者有其他修改建议。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    TIDA-01570专为高达36V 的输入电压范围而设计、瞬态容差高达42V。 未经测试、它符合 ISO 7637标准。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brian:
    感谢您的评论。

    如果客户使用 TIDA-01570通过 ISO 7637、如何修改电路?
    C4并联 A TV_40V 是否正常?
    谢谢!
    Steven