This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMH6553:交流分析误差

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/742758/tina-spice-lmh6553-ac-analyze-error

器件型号:LMH6553
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我们的客户在 TINA-TI 上执行交流分析时收到错误消息。

我附加了项目文件。

e2e.ti.com/.../LMH6553.tsc

错误消息如下所示。

"节点:15"

"部件/端子:15"

请向我们提供反馈、以帮助我们解决此错误吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该误差是  由于变压器绕组 N2的下引脚处没有直流路径接地造成的。
    在下图的原理图中、它标记为节点15。

    一种选择是 在两个 N2引脚处添加1MEG 电阻器接地、如下图所示。 这 似乎消除了误差。

    另一个选项是更改仿真分析参数。
    选择 Analysis/Set Analysis Parameters (分析/设置分析参数)、此时将出现一个弹出窗口。
    单击右下角的手指图标、选择"查看全部"、然后滚动到列表底部。
    其中一个参数是分流电导 、  其默认值 为零。
    这表示 TINA 在任何节点和接地之间允许的最小缺省电导值(例如上面提到的直流路径)。
    尝试将其更改为非常小的内容、看看是否 可以解决问题。 1n 的值对我来说是有效的。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我将向客户告知您的建议。

    贝斯特雷加兹