请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6553 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你(们)好
我们的客户在 TINA-TI 上执行交流分析时收到错误消息。
我附加了项目文件。
错误消息如下所示。
"节点:15"
"部件/端子:15"
请向我们提供反馈、以帮助我们解决此错误吗?
贝斯特雷加兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
该误差是 由于变压器绕组 N2的下引脚处没有直流路径接地造成的。
在下图的原理图中、它标记为节点15。
一种选择是 在两个 N2引脚处添加1MEG 电阻器接地、如下图所示。 这 似乎消除了误差。
另一个选项是更改仿真分析参数。
选择 Analysis/Set Analysis Parameters (分析/设置分析参数)、此时将出现一个弹出窗口。
单击右下角的手指图标、选择"查看全部"、然后滚动到列表底部。
其中一个参数是分流电导 、 其默认值 为零。
这表示 TINA 在任何节点和接地之间允许的最小缺省电导值(例如上面提到的直流路径)。
尝试将其更改为非常小的内容、看看是否 可以解决问题。 1n 的值对我来说是有效的。
但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
John