This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00281:反激式转换器电路隔离式12V 输出不工作(FB 引脚上安装了不正确的电阻器值)

Guru**** 2579325 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728228/tida-00281-flyback-converter-circuit-isolated-12v-output-not-working-incorrect-resistor-value-was-fitted-to-fb-pin

器件型号:TIDA-00281

我们的 PCB 供应商已制造并组装 TI 参考设计 TIDA-00281 (汽车48V 1kW 电机驱动参考设计)的四块电路板。

遗憾的是、在组装期间、它们将反激式转换器使用的电阻器 R46 (61.9k)与高隐藏保护控制器使用的 R5 (174k)混用。

即、它们将 R46安装为174k、将 R5安装为61.9k

其中两个电路板通过该电阻器组合加电、当我发现反激式转换器不工作时。

  • 5V 输出(5V_A)约为2.5V 且不稳定(LED3闪烁)
  • 12V 输出(12V_B)为零(LED4关闭)

之后、我才注意到 R46的值为174k、因此我移除了电阻器并将其安装为62k (当时没有61.9k 电阻)。

执行此操作后、5V 输出(5V_A)工作 、12V 输出(12V_B)仍然为零。

我用62k 替换了其余两个板(尚未上电)上的 R46、 并且5V 输出(5V_A)和12V 输出(12V_B)均正常工作。

因此、使用 R46为174k (而不是61.9k)为电路板加电似乎会导致12V 输出出现故障。  

我假设半导体故障更有可能发生、而不是电阻器、电容器或变压器故障。

我将电路板退还给制造商、并要求他们更换反激式电路中使用的半导体器件(除了更正与 R46和 R5的混合)。

我要求制造商更换:

  • U8:TPS40210QDGQRQ1
  • Q3:FDD86113LZ
  • D6:MMSD914T1G
  • D7:MURS120-13-F
  • D8:MMSD914T1G

但是、更改半导体没有任何影响、因为5V 输出工作、但12V 输出不工作。

因此、我将变压器(T1)从工作板换用为工作板、但这一点没有任何影响。

因此、半导体或变压器似乎没有故障、只留下电阻器、电容器或 PCB 本身。

可能发生故障的原因是什么?  如何诊断出现故障的设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我已联系相应的团队来帮助解决此问题、他们应在24小时内与您联系。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    反馈中的174k 电阻在5V 电压轨上产生了0.7*(174+10)/10=12.88V、因此在12V 电压轨上产生了~31V。
    我怀疑输出电容 C55、C56、C57短路、因为它们的最大允许电压为25V。

    这可能只是其中之一、但由于它们是并联的、因此您需要使用万用表的试错方法。

    此致、

    Tomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、John、我没有听到过您的反馈、因此我假设您已经解决了您的问题。 如果没有、请在下面发布回复或开始新主题。

    此致

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomas

    很抱歉耽误你的时间、感谢你的原始答复。

    我无法解决此问题、因为我无法购买替代22uF 电容器(C56和 C57)。

    由于某种原因、世界上似乎缺少采用1210封装的22uF 电容器、并且它们都处于次序。

    我是否可以使用其他方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、市场上 MLCC 的情况是没有希望的。

    如果有机会、您可以使用10U 或手工焊接铝盖进行测试。 对于生产、您需要测试低电容是否仍然符合您的输出纹波要求。

    此致、

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tomas -您知道为什么市场上 MLCC 的情况是没有希望的吗?

    需求是否激增、原材料的制造量下降或短缺?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是三者的结合。 一般来说,每一代 MLCC 的数量都在增加。

    可在以下位置找到一些有趣的背景详细信息:

    https://www.ttiinc.com/content/ttiinc/en/resources/marketeye/categories/passives/me-zogbi-20180302.html

    此致、  

    Tomas