This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01573:有关 TIDA-01573 &放大器的激光建议;lmg1020

Guru**** 2580775 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01573, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728291/tida-01573-laser-recommendation-about-tida-01573-lmg1020

器件型号:TIDA-01573
主题中讨论的其他器件: LMG1020

你好

我 在    TIDA-01573的数据表中发现、TIDA-01573可以驱动高达50A 的激光器。

我尝试使用 TIDA-01573获得高 cuurent。 但我们不能

 我想知道您选择了哪种激光器。   PLZ  让我知道您在 TIDA-01573测试中选择了哪种激光。

您也可以推荐低电感和高功率(超过100W)的激光器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Choi、

    感谢您询问此 TIDA。 我们使用的激光二极管不能在签订了 NDA 的情况下披露。 二极管本身为70W、采用 Excelitas 的3-LCC 封装。 我们还使用 Osram LD 进行了测试。

    您需要什么封装? 对于高电流的短脉冲、需要使用短二极管引线的低寄生电感。
    查看 SPL PL90_3您可以将引线切割为尽可能短、并以低 ESL 的方式焊接到电路板上。 如果您需要更高的功率、您可以堆叠多个 LD。 这是什么应用?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐。

    我们不关心任何封装。  重要的是更高的峰值功率。  我们的应用是用于汽车的激光雷达。

    我想知道 TIDA 中的激光二极管。  PLZ 让我知道如何在 TI 和公司之间签署 NDA。

    您是否有任何 TI 表格用于 NDA?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Choi、

    您是否有与您的帐户或公司关联的字段中的人员? 销售代表通常能够帮助您解决这一问题。

    您是否能够联系 Excelitas 并让他们为您提供正确的100W 二极管?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在与 WT 微电子公司联系,这是 TI 韩国频道。
    我们能否讨论与 WT 微电子签订的 NDA?

    我们之前通过韩国的销售渠道购买了 excelitas 传感器。
    我想我们也可以购买100W 二极管。 我们已经订购了 TPGAD1S09H 激光二极管。

    我认为 PCB 布局取决于 LD。 NDA 之后、您能为我们提供 PCB 布局信息吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 Choi 的更新、

    就 LD 而言、我认为我们在同一页上。  您可以随意与 WT 讨论、WT 是否在做汽车激光雷达?

    您能否共享您的布局以便我提供帮助?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../pcb-lay-out.pdfThanks供您回复。

    我设计 了一次激光驱动器。  但我无法使用 具有激光组件905d3s3j08x 的驱动器获得峰值电流。 (脉宽2ns、Vbus 40V)

     我将在我的第二个激光驱动器中发现我的故障。  我本周正在制作 PCB 插图。

    我的下一个设计将类似于 TIDA EVM。 但我不知道激光。  TIDA01573对激光器保密。

    因此,我尝试使用 2台激光(Osram:SPL pl90_3和 exelitas: TPGAD1S09H),这是您推荐的。

    但是、即使 我改进了 PCB 设计并更换了激光器、我也不确定是否会获得更高的峰值电流。

    PLZ 让我了解 有关获取峰值电流的任何提示、如 TIDA-01573。 (2ns 50 pk A)

    这是我的第一个设计中的几个故障。 以前

    我连接 了 PCB 布局。  电路与 TIDA-01573相同。

    1.未拆分 PGND、AGND ,不使用开尔文 GND。

    2.电源环路和栅极环路很长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Choi、

    您能不能包含您的 sch、这样我就知道 R312/313为 Ex 做了什么?
    为了获得更高的峰值电流、我们需要减小环路电感、我看到1020和 FET 栅极之间有很大的空间、您是否能够在更靠近 GaN 的位置微移1020? 还要记住、要通过添加多个过孔来降低电感。 我还看到 VDD 去耦电容的回路也不是很近。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-LD-Driver_28002900_.pdfHiMueller

    R312、313只是用于测试的虚拟电阻器0欧姆。

    我也向您推荐。

    让我更新 您推荐的 PCB 设计。

     我不明白通过添加多个 指令意味着什么? 在哪里?

    (请记住、要通过添加多个过孔来降低电感)

    您是说 V BUS ->电源环路电容器-> LD 的阳极模式太长?

    或者 GND 模式太长,从 c304、C310的 GND 到 lmg1020的 GND。

    (我还看到 VDD 去耦电容的回路也不是很近。)

    我有另一个问题。 我是否可以更改为1~2 μ F MLCC、该电容器具有大电容、而不是多个低电容作为电源环路电容器。  但电容相同。

    我还连接了我们的电路。   如果我 有额外的故障 、您可以向我提供任何建议。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 问得好、

    虚拟电阻器很大、需要0201或尽可能小。 尽可能靠近输出电容器

    查看图10和11中的 EVM 布局。 您也可以下载 Altium PCB 布局文件。

    查看 lmg1020数据表的10.1.1、了解多个过孔如何降低电感

    我想、如果您将驱动器靠近 FET、您肯定会获得更高的峰值电流。 如果您可以使312/313更小并缩短布线长度、那么您也可以减小电源环路电感。

    通过过孔将 C310连接到驱动器 GND 也会增加去耦电感

    您的负载电容器应尽可能靠近 LD。 我会移动 R311、这样您就可以将电源环路向左移动、并且驱动器电路向上移动。 总线电容器越大、引线的电感就越大、因此峰值电流达到的电流越小。 较小的总线电容器用于高频电流源、因此应比较大的电容器更靠近 LD。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OSRAM-70W_5F00_181015.pdfe2e.ti.com/.../EXCELITAS-70W_5F00_181015.pdfe2e.ti.com/.../_5B00_-8W-VCSEL-SERIESX5_5F00_181015.pdfe2e.ti.com/.../VCSEL-40W_5F00_181015.pdfhiJEFF

    我们正在使用 LMG1020对4个激光驱动器进行性能测试、以获得更高的峰值功率。

    我们精心设计的艺术品。 根据您的建议、我尽量缩短 栅极和电源环路、以尽可能降低电感  。

    让我了解一下 PCB PDF 文件。 如果您发现任何问题 或需要改进 ,请向我推荐。

    这是有关我们设计的详细描述。  

    1.分别使用4 个激光 SPL PL90_3 (Osram)、TPGAD1S09H (Excelitas)、 40W 808nm CW VCSEL (Princeton optronics)和8W QCW 850nm VCSEL (Princeton optronics)。

    2.4层 、并使用微型过孔 实现短图形。

    3.在电源 GND 和栅极 GND 之间连接 GND。  仅满足 FET 中的开尔文 GND 要求。

    4.对 TIDA-01573使用相同的电路,激光除外。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔京民(音译):

    感谢您的更新。 布局看起来要严格得多。

    馈通电容看起来非常大、可以是0402来减少引线电感。 您的第二个 VDD 电容是多少?

    您还可以使布线更宽(无论在何处、您都可以看到)、从而降低布线电感。

    最重要的是、我们需要为驱动器的源极或 GND 制作一个平面、以便电源环路的输出阻抗很小。

    查看1020数据表中的图15。 源极连接通过两个过孔连接到下一层的 GND 层。 然后、通过允许平面跨越器件下方、并将 IC 引脚尽可能靠近另一个过孔连接、形成一条巨大的布线/平面来帮助实现这一点。

    另外、请尝试不要将输入接头与源连接交叉、因为这可能会在探测时产生噪声。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff

    感谢您的建议。 这对我很有帮助。
    我对你的建议作了答复。 但我不能对所有这些都进行低估。
    如果您不介意,您能描述更多细节吗

    布局看起来要严格得多。

    -->来降低电感。

    馈通电容看起来非常大、可以是0402来减少引线电感。 您的第二个 VDD 电容是多少?

    -->馈通电容为0603。 与 TI 使用的尺寸相同。 我将使用 YFF15PC0J474MT00 (0402)而不是0603。
    哪一个是第二个电容器? C256TM
    251~254 MLCC 为100V、0.1uF、0603、255~256 MLCC 为100V、0.01uF、0805。

    您还可以使布线更宽(无论在何处、您都可以看到)、从而降低布线电感。

    -->哪条轨迹我使战术更宽? 电源跟踪? (电源电容->LD -> FET)或栅极迹线?(栅极驱动器-> FET 栅极)


    最重要的是、我们需要为驱动器的源极或 GND 制作一个平面、以便电源环路的输出阻抗很小。
    我不明白你的意思。 您的意思是、我需要使 GND 和 FET 模式的源更宽?

    FET 引脚2 (开尔文 GND)与第2层中的引脚6,7 (源极)开孔。 第2层广泛包含电源 GND 和栅极 GND (包括开尔文 GND)。

    查看1020数据表中的图15。 源极连接通过两个过孔连接到下一层的 GND 层。 然后、通过允许平面跨越器件下方、并将 IC 引脚尽可能靠近另一个过孔连接、形成一条巨大的布线/平面来帮助实现这一点。

    -->我在 FET 的开尔文 GND 和栅极驱动器 GND 之间使用尽可能靠近的微型过孔进行连接。 例如 EVM 板。
    两个 GND 在第2层中都具有宽图案。


    另外、请尝试不要将输入接头与源连接交叉、因为这可能会在探测时产生噪声。

    -->输入接头表示 J203 (V BUS 连接器)? 我不理解。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢崔导术

    明天我将是 OOO、星期四我将回复您、以便我们最终确定您的布局。 我可以用油漆更好地展示我的想法。 我的主要问题是开尔文 GND 到驱动器 GND 的距离/布线宽度。 如果它尽可能宽、则需要尽可能短。 您更关注上升时间或下降时间的哪些方面?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff

    在订购 PCB 之前、我将等待有关改进 PCB 页面的回复。 我担心的是获得 LD 的峰值功率。

    我介绍了 UG、您的建议已纳入我们的设计中。 我不知道我需要续订哪一点。

    这就是我要求您提供更多详细信息的原因。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    感谢您的耐心、603馈通也可以使用。 请注意、馈通的中心 GND 在相邻的 GND 平面中直接连接到驱动器 GND。

    我能够说明我说 GND 平面时的意思。 驱动器/源极的 GND 平面位于相邻层中、具有单独的电源和信号 GND。 尽可能使用多个通孔。 我用蓝色圆圈标出所有通孔、这些通孔用于以红色标出顶层与以黄色标出的相邻 GND 平面之间的连接。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Jeff