主题中讨论的其他器件: LMG1020
你好
我 在 TIDA-01573的数据表中发现、TIDA-01573可以驱动高达50A 的激光器。
我尝试使用 TIDA-01573获得高 cuurent。 但我们不能
我想知道您选择了哪种激光器。 PLZ 让我知道您在 TIDA-01573测试中选择了哪种激光。
您也可以推荐低电感和高功率(超过100W)的激光器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我 在 TIDA-01573的数据表中发现、TIDA-01573可以驱动高达50A 的激光器。
我尝试使用 TIDA-01573获得高 cuurent。 但我们不能
我想知道您选择了哪种激光器。 PLZ 让我知道您在 TIDA-01573测试中选择了哪种激光。
您也可以推荐低电感和高功率(超过100W)的激光器。
e2e.ti.com/.../pcb-lay-out.pdfThanks供您回复。
我设计 了一次激光驱动器。 但我无法使用 具有激光组件905d3s3j08x 的驱动器获得峰值电流。 (脉宽2ns、Vbus 40V)
我将在我的第二个激光驱动器中发现我的故障。 我本周正在制作 PCB 插图。
我的下一个设计将类似于 TIDA EVM。 但我不知道激光。 TIDA01573对激光器保密。
因此,我尝试使用 2台激光(Osram:SPL pl90_3和 exelitas: TPGAD1S09H),这是您推荐的。
但是、即使 我改进了 PCB 设计并更换了激光器、我也不确定是否会获得更高的峰值电流。
PLZ 让我了解 有关获取峰值电流的任何提示、如 TIDA-01573。 (2ns 50 pk A)
这是我的第一个设计中的几个故障。 以前
我连接 了 PCB 布局。 电路与 TIDA-01573相同。
1.未拆分 PGND、AGND ,不使用开尔文 GND。
2.电源环路和栅极环路很长。
e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-LD-Driver_28002900_.pdfHiMueller
R312、313只是用于测试的虚拟电阻器0欧姆。
我也向您推荐。
让我更新 您推荐的 PCB 设计。
我不明白通过添加多个 指令意味着什么? 在哪里?
(请记住、要通过添加多个过孔来降低电感)
您是说 V BUS ->电源环路电容器-> LD 的阳极模式太长?
或者 GND 模式太长,从 c304、C310的 GND 到 lmg1020的 GND。
(我还看到 VDD 去耦电容的回路也不是很近。)
我有另一个问题。 我是否可以更改为1~2 μ F MLCC、该电容器具有大电容、而不是多个低电容作为电源环路电容器。 但电容相同。
我还连接了我们的电路。 如果我 有额外的故障 、您可以向我提供任何建议。
谢谢你。
感谢您的回复! 问得好、
虚拟电阻器很大、需要0201或尽可能小。 尽可能靠近输出电容器
查看图10和11中的 EVM 布局。 您也可以下载 Altium PCB 布局文件。
查看 lmg1020数据表的10.1.1、了解多个过孔如何降低电感
我想、如果您将驱动器靠近 FET、您肯定会获得更高的峰值电流。 如果您可以使312/313更小并缩短布线长度、那么您也可以减小电源环路电感。
通过过孔将 C310连接到驱动器 GND 也会增加去耦电感
您的负载电容器应尽可能靠近 LD。 我会移动 R311、这样您就可以将电源环路向左移动、并且驱动器电路向上移动。 总线电容器越大、引线的电感就越大、因此峰值电流达到的电流越小。 较小的总线电容器用于高频电流源、因此应比较大的电容器更靠近 LD。
谢谢、
e2e.ti.com/.../OSRAM-70W_5F00_181015.pdfe2e.ti.com/.../EXCELITAS-70W_5F00_181015.pdfe2e.ti.com/.../_5B00_-8W-VCSEL-SERIESX5_5F00_181015.pdfe2e.ti.com/.../VCSEL-40W_5F00_181015.pdfhiJEFF
我们正在使用 LMG1020对4个激光驱动器进行性能测试、以获得更高的峰值功率。
我们精心设计的艺术品。 根据您的建议、我尽量缩短 栅极和电源环路、以尽可能降低电感 。
让我了解一下 PCB PDF 文件。 如果您发现任何问题 或需要改进 ,请向我推荐。
这是有关我们设计的详细描述。
1.分别使用4 个激光 SPL PL90_3 (Osram)、TPGAD1S09H (Excelitas)、 40W 808nm CW VCSEL (Princeton optronics)和8W QCW 850nm VCSEL (Princeton optronics)。
2.4层 、并使用微型过孔 实现短图形。
3.在电源 GND 和栅极 GND 之间连接 GND。 仅满足 FET 中的开尔文 GND 要求。
4.对 TIDA-01573使用相同的电路,激光除外。
谢谢。
崔京民(音译):
感谢您的更新。 布局看起来要严格得多。
馈通电容看起来非常大、可以是0402来减少引线电感。 您的第二个 VDD 电容是多少?
您还可以使布线更宽(无论在何处、您都可以看到)、从而降低布线电感。
最重要的是、我们需要为驱动器的源极或 GND 制作一个平面、以便电源环路的输出阻抗很小。
查看1020数据表中的图15。 源极连接通过两个过孔连接到下一层的 GND 层。 然后、通过允许平面跨越器件下方、并将 IC 引脚尽可能靠近另一个过孔连接、形成一条巨大的布线/平面来帮助实现这一点。
另外、请尝试不要将输入接头与源连接交叉、因为这可能会在探测时产生噪声。
谢谢、