This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:???

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/732758/tida-00951

器件型号:TIDA-00951

我想订购  

效率大于93%且适用于 UPS 的2kW、48V 至400V 隔离式双向直流/直流转换器参考设计

(正在供货) TIDA-00951

但我不知道如何订购。  我找不到器件的订购页面。  请帮帮我。  谢谢。

京平泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jingping、您好、感谢您关注德州仪器的 TI 设计。 虽然我们为客户提供了下载此设计固件的功能、但硬件本身不可购买。

    作为 TI 参考设计策略的一部分、我们的大多数设计都不可购买。 但是、我们提供的是所有设计文件(光绘文件、原理图、PCB 层图等)、测试报告、 和 BOM、从而使客户能够自行构建参考设计并进行修改、从而满足其子系统要求的设计需求。

    再次感谢您关注德州仪器、并希望您继续考虑使用我们的产品和参考设计来满足您当前和未来的设计需求。

    尊敬的提交、

    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,习近平,

    正如 John 在他的帖子中回答的那样、我们现在没有该电路板。 我们请求您继续使用 TI 参考设计页面上提供的制造文档自行构建电路板。 该软件也可从 TI 参考设计页面下载。

    此致、

    Salil