请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00951 我想订购
效率大于93%且适用于 UPS 的2kW、48V 至400V 隔离式双向直流/直流转换器参考设计
(正在供货) TIDA-00951
但我不知道如何订购。 我找不到器件的订购页面。 请帮帮我。 谢谢。
京平泽
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想订购
但我不知道如何订购。 我找不到器件的订购页面。 请帮帮我。 谢谢。
京平泽