This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMK04832:Hyperlynx 仿真-时钟输出看起来很差

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/731106/tina-spice-lmk04832-hyperlynx-simulation---clock-outputs-look-bad

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我将 LMK ibis 模型拉到 Hyperlynx vx2.3中。  我有一个与 Oscout 连接的仿真、连接到 SI5332、另一个与时钟输出连接到 Xilinx MGTRREFCLK。  在这两种情况下、当终端电阻为240欧姆时、时钟看起来都很糟糕。   N 侧是最差的。  如果我在 S5332端接50欧姆或每侧使用50欧姆的端接电阻和53欧姆接地端接、则 LMK 看起来更好、但在接收器上性能不好。 Xilinx FPGA 看起来不是很好、但50欧姆比240欧姆更好。 我在线路上有0.01 μ F 去耦电容器、正如接收器建议的那样。   另一位同事正在使用 Altera FPGA 对 LMK 进行仿真、他的外观比我的要好、但仍然非常糟糕。  这些对之间甚至不会相互交叉(考虑到 N 侧在1.8V 至2.3V 范围内悬停是有道理的(P 侧看起来像是从1.5至2.5V 的正常波形) 我们针对3.3V LVPECL 2.0设置了模型。  帮助! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jodee、

     

    感谢您的查询。

    遗憾的是,我们无法访问 Hyperlynx,因此我们的支持将非常有限。

    如果我没有错的话,Hypelynx 2.3看起来很旧。 您可以尝试使用更新版本的软件吗? 看起来最新版本是8.2。

     

    您能否分享您的仿真设置(包括您的终端和模型设置)的快照? 此外、您还将尝试使用各种接收器、从而产生不同的输出。 我想知道每个接收器具有…Ω 的端接类型。

     

    最后,出于模拟目的,我看到许多客户使用去耦电容器时遇到了仿真问题。 它要么使仿真时间过长、要么输出共模电压不能正确收敛。 我建议您尝试直流耦合设置(无交流/去耦)、看看您是否可以获得所需的结果。

     

    谢谢、

    -Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jodee、

    由于我们在一段时间内没有听到您的声音、我们将假定您已经解决了您的问题。 我现在将关闭此帖子、但如果您仍需要我们的帮助、请回复 Eric 的评论/帖子、以便他可以进一步帮助您。

    Herman