This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01243:USB3.0模式

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-CTM-MINIDK-EVM, TIDA-01243, HD3SS460, TIDA-01234, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/725128/tida-01243-usb3-0-mode

器件型号:TIDA-01243
主题中讨论的其他器件: USB-CTM-MINIDK-EVMHD3SS460TIDA-01234TPS65981

您好!

我会使用 USB-CTM-MINIDK-EVM (TIDA-01243)通过 USB-C 将 AZ USB3.0设备(4K 网络摄像头)连接到笔记本电脑  

将设备(摄像头)连接到笔记本电脑、USB3.0模式处于活动状态。 通过 EVM 连接同一摄像头、仅 USB2.0模式有效。 我想 EVM 不会切换到2laneDP + USB3.0模式、而是在4通道 DP 模式下工作、因此没有 USB3.0。 我的问题是:如何启用2laneDP+USB3.0模式?  

谢谢

安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    我相信、特定的 TI 设计并未设置为在双通道 DP +双通道 USB3模式下工作。 TIDA-01243采用定制软件、我们不支持对预编程到电路板上的基本 FW 映像进行任何更改。  

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢你的答复。 也许、我错了、我有 USB-CTM-MINIDK-EVM (而不是 TIDA-01243)。  

    1 -它是否支持不同的交替模式? 仅4通道 DP/2+2通道 DP+USB3.0/USB 3.0?  

    它有一个四通道双通道开关。 它的目的是什么?  

    3 -如果不支持2+2模式(支持 USB3.0的双通道 DP)、无 DP、仅支持 USB3.0模式?  

    4 -我们能否通过与 PD 控制器芯片的 I2C 通信来影响工作模式?

    谢谢

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!  

    坞站应同时支持2通道和4通道 DP。:UFP_D 引脚分配 C 和 D。 但我们必须检查从 TI.com 发货的坞站上的 FW 版本。

    但是、最终配置将取决于 DFP_D (即 笔记本电脑端口) 配置。  对于双通道+ USB3模式、DFP_D 必须配置以选择引脚分配 D

    我们必须检查发送的 FW 是否支持 UFP_D 引脚分配 D。  但是、如果您可以检查是否为引脚分配 D 配置了连接、这会很有帮助。  您是否有办法在 Type-C CCS 上监测 USB PD 流量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoon、

    感谢你的答复。 目前我们没有 CC 监听器、但它仍在继续。 您是否会向我发送最新固件以及如何刷写的说明? 谢谢。  

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、为了确认这是一个引脚配置问题、您是否可以尝试根据所附的指令更改配置设置?

    在扩展坞中启用多功能位会增加 DFP_D 端口合作伙伴使用引脚分配 D 而不是 C.e2e.ti.com/.../Minidock_5F00_Debug1.pdf 配置扩展坞的可能性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我成功安装了配置工具以及 Aardvark。 感谢您提供本文档。  


    多功能首选项的设置正常(未设置)、但行为无变化。 如何"保存"此设置? 重新启动电路板后、首选多功能被复位(清除)。

    是否需要使用此新设置重新刷新固件?

    我是否也需要配置 GPIO 映射? 我猜是这样,因为 TPS 需要控制多路信号分离器! 请推荐此电路板的设置。 目前未设置任何 GPIO 映射。

    谢谢你。 安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德拉斯,你好,我很高兴你能找到 Aardvark,他们往往会隐藏或跑走:-)

    您可以保留其他配置不变、我只想看到更改多功能首选= on 将有助于进行 USB3枚举(具有引脚分配 D 双通道 DP、2地 USB3模式)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将配置更改为多功能首选= ON 后、请保持通电。 配置更改将通过闪存重置回 EVM 上电时加载的配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 据我所知、明天早上我将进行测试(我们在这里有晚上)。 但是、如果没有正确的 GPIO 映射、多路信号分离器芯片(HD3SS460)将不会由 TPS 控制、因此不会发生引脚分配 D。 根据调试模式、GPIO 映射现在全部为空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andras、在调试模式下不允许动态更改 GPIO 映射。 根据闪存映像中的电路板配置加载正确的 GPIO 映射、因此无需更改该值。 我只是想让您看看启用"多功能使能位"是否会改善问题、如果问题是我认为的(坞站始终配置为4通道引脚分配 C)。

    供参考时、GPIO 映射如下、根据交替模式协商、GPIO 电平将更改为与输入的模式/配置匹配:
    GPIO0-AMSEL 事件(交替模式选择事件)
    GPIO1 -插入事件(连接事件)
    GPIO2 -电缆方向事件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助! 我设法设置了"多功能位"并强制笔记本电脑切换到 Pin Assigment D。同时 USB3也开始工作!  

    我使用 CY4500记录了 PD 协议、这种差异非常有用。 谢谢你。

    我的问题是:

    如何"最终确定"解决方案? 我需要一种可切换的 C/D 模式、这与一些商业集线站类似

    -电路板上的双通道/4通道物理开关有什么用途? 我在设置之间没有发现任何差异。

    再次感谢您!

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MiniDock_5F00_Project_5F00_TPS65996_5F00_2_5F00_Configuration_5F00_mine2.pjte2e.ti.com/.../minidockTIDA01234_5F00_Program_5F00_Guide.pdfHiAndras、 您可以尝试附加的项目文件吗?  您可以使用此项目文件配置重新刷写 TIDA-01234上的 SPI ROM、而不是实时更新寄存器。  

    请确保在对电路板进行编程之前加载了二进制映像 TPS65981_2_6+v0001_12_08.bin。

    我已经准备了一份随附的快速编程指南供您参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 根据电路板上的开关、新固件是否支持 C 和 D 引脚分配? 或者它是永久性 D 模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、抱歉、我忘记提到开关功能。 使用我提供的项目文件、开关将在2通道和4通道操作之间切换模式。
    1.双通道/4通道开关低位置= Dock 在多功能首选位关闭的情况下广播引脚分配 C 和 D。 因此、如果 DFP_D 支持4通道(将 Dock 配置为4通道)、则首选4通道
    2.双通道/4通道开关处于高位= Dock 通过多功能首选位打开来通告引脚分配 C 和 D。 因此、如果 DFP_D 支持双通道、则首选双通道。(将 Dock 配置为双通道)

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您、该开关在双通道/4通道模式下工作正常