主题中讨论的其他器件: USB-CTM-MINIDK-EVM、 HD3SS460、 TIDA-01234、 TPS65981
您好!
我会使用 USB-CTM-MINIDK-EVM (TIDA-01243)通过 USB-C 将 AZ USB3.0设备(4K 网络摄像头)连接到笔记本电脑
将设备(摄像头)连接到笔记本电脑、USB3.0模式处于活动状态。 通过 EVM 连接同一摄像头、仅 USB2.0模式有效。 我想 EVM 不会切换到2laneDP + USB3.0模式、而是在4通道 DP 模式下工作、因此没有 USB3.0。 我的问题是:如何启用2laneDP+USB3.0模式?
谢谢
安德拉斯