请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:Tina-TI 工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
在仿真后使用"探头"工具时、有什么机会使用参考点? 指定为 GND 的节点似乎是唯一的基准。 是这样的。 如果不是、如何更改此参考? 似乎是一件基本的事情。
谢谢。。。
Jim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Herman -
我想解释的是、当分析完成时(例如下面的直流)、我在许多情况下都希望测量两个节点之间的差分信号。 我本以为虚拟万用表将以该容量工作。 将使用两个探头、并且可以在两个节点之间进行测量。 情况似乎并非如此。 我确实意识到电压表工具可以放置在两个节点之间、但很多时候、最好简单地设置探头参考点(GND 以外的东西)并进行差分测量。
这是可行的吗? 如果是这样、我就不知道如何操作。
请提供建议。
谢谢
Jim