This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:如何更改'探头#39;参考点。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/732660/tina-spice-tina-ti-how-to-change-probe-reference-point

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在仿真后使用"探头"工具时、有什么机会使用参考点?  指定为 GND 的节点似乎是唯一的基准。  是这样的。  如果不是、如何更改此参考?  似乎是一件基本的事情。

谢谢。。。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    您能否澄清探头或探头工具的含义? 您能描述一下您在 TINA-TI 所做的工作吗、比如、您可能正在进行电路仿真、然后单击"Analysis"->"AC Analysis"吗? 然后、您在 TINA-TI 中的哪个位置呢?

    如果您有一些图片、也可以帮助您了解自己在 TINA-TI 中的工作和位置。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Herman -

    我想解释的是、当分析完成时(例如下面的直流)、我在许多情况下都希望测量两个节点之间的差分信号。  我本以为虚拟万用表将以该容量工作。  将使用两个探头、并且可以在两个节点之间进行测量。  情况似乎并非如此。  我确实意识到电压表工具可以放置在两个节点之间、但很多时候、最好简单地设置探头参考点(GND 以外的东西)并进行差分测量。

    这是可行的吗?  如果是这样、我就不知道如何操作。

    请提供建议。

    谢谢

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试粘贴电路示例的图像、但无法粘贴。  因此、我附加了一个我要描述的小图像文件。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    不幸的是,这是不可能的。 使用电压表是执行此操作的最佳方法。

    Herman