This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3223EIDBR - RS232电平放大器;CMOS 电平

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/731041/trsf3223eidbr---rs232-level-cmos-level

我正在设计一个希望与 RS232和 CMOS 通信的应用、 我选择 了 TRSF3223EIDBR 在我的电路中使用。

但是、我有两个相关的问题、在组件数据表中无法澄清!  我将电路保持连接、VCC = 3、3V!

Q1:对于 RS232水平 DOUT1+RIN1、对于 CMOS 水平 ROUT1+DIN1、 这是正确的吗?

Q2:引脚 ROUT1 是否具有 CMOS 值、或者是否需要更多转换器?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Camilo、

    是的、您回答正确。 在"发送"方向、器件接受 DIN 上的 CMOS 输入并将其转换为 DOUT 上的 RS-232输出。 在"接收"方向、器件在 RIN 上接受 RS-232输入、并在 ROUT 上将其转换为 CMOS 输出。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大