请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我正在设计一个希望与 RS232和 CMOS 通信的应用、 我选择 了 TRSF3223EIDBR 在我的电路中使用。
但是、我有两个相关的问题、在组件数据表中无法澄清! 我将电路保持连接、VCC = 3、3V!
Q1:对于 RS232水平 DOUT1+RIN1、对于 CMOS 水平 ROUT1+DIN1、 这是正确的吗?
Q2:引脚 ROUT1 是否具有 CMOS 值、或者是否需要更多转换器?
提前感谢您的帮助!