This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01212:TSPF6200模拟

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01212, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/726001/tida-01212-tspf6200-analog

器件型号:TIDA-01212
主题中讨论的其他器件: CC1310

您好!

我正在尝试在 我的设计中实现 TIDA-01212、并有一些问题:

1.根据 Vishay 站点,TSPF6200 IR LED 不可用。 您能建议使用类似的 LED 吗? 我在其他 IR LED 上找不到"相对光谱灵敏度"参数。 我还测试了15个不同的 LED (850nm 至950nm)、TX 部件工作正常、但 RX 不工作(我可以在 DIO28上看到脉冲(使用 示波器)、但电压不会下降到2V 以下)。

2.这是 R2电阻器的用途? GPIO 最大电流为8mA、远低于 LED 限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您使用 TIDA-01212!

    请在下面查找我的答案:
    1) 1)我尚未使用替代 LED 进行测试。 不过、您可以使用 R3和 C2封装(使用电阻器替换 C2)来设置适合您的 LED 的电压基准电平、例如2.1V。
    然后、您可以将这个2.1V COMP_REF 基准馈入 COMPA (而不是示例中使用的内部基准)并测试 RX。
    请相应地修改传感器控制器代码、以便在所连接的所选 GPIO 上使用此外部基准。

    2) 2) R2非常有用、可用于将电池供电的仪表或分表中的电流限制在可能的最小值。
    一般而言、正如您所写的那样、您可以将其替换为0欧姆或减小、以允许在 RX 方向上产生更大的电流和可能更大的压降。

    此致、
    米伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您的回答!
    1.我已经在设计指南中看到了这一点。 但是、如果我无法存档 RX 脉冲事件上的稳定压降、这将如何帮助我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    几个问题:

    1) 1) TX LED 距离 RX LED 有多远?
    2) 2)您是否使用 CC1310驱动 TX LED、是否确实在 TX 期间启用了8mA?
    3) 3) TX LED 是否真正能够以8mA 的电流进行传输?
    某些 LED 数据表、例如 OnSemi QED223显示10mA 及以上的数据;因此8mA 可能过低。
    4) 4)您是否可以尝试使用另一个 MCU (例如 MSP430器件)驱动 TX LED?
    许多 MSP430可驱动高达25mA 的电流、这将有助于您了解 TX 强度是否更高且足以在 RX 侧检测到。

    此致、
    米伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1) 1 mm
    2)是的
    3)是的
    4) 4)已尝试、未成功。 我还尝试使用电视遥控器作为 IR-TX 源-没有成功、我可以在 DIO28上看到脉冲(使用示波器)、但电压没有稳定的下降(始终大于2V)。 然后、我在 RX 侧使用光电二极管-一切正常、但我想使用单个 LED。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、查找和测试新的红外 LED 并不是一项简单的任务、因此我现在无法为您提供解决方案。

    一件事:由于示波器连接到探针、因此需要添加大量电容(除非您使用有源示波器探针)。

    您能否尝试断开示波器连接并仅使用 Sensor Controller Studio 中的 Graph Output?
    基本上、让工具向您展示您是否检测到0或1 -这是否会产生影响?

    此致、
    米伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我试过它。 运气差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前、我只建议您使用外部分压器方法。
    请比较您的 LED、以了解在使用同一 TX 单元时哪种 LED 可提供最佳的灵敏度(最大压降)。 理想情况下、您应该有一个机械装置或设置、以便 TX 和 RX LED 之间的距离是固定的。
    选择在 RX 工作模式下提供最大压降的 LED。
    确保"无 TX"和"TX"情况之间存在稳定的差异、在这种情况下会出现压降。
    尝试在这两种情况之间找到一个比较器电平:例如、您在无 TX 时获得2.5V 电压、在有 RX 时获得2.3V 电压。
    将外部分压器设置为2.35V、并将其用作 DIO 引脚的输入、然后将其作为基准馈送到 COMPA 中。

    希望这对您有所帮助!