请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01212 主题中讨论的其他器件: CC1310
您好!
我正在尝试在 我的设计中实现 TIDA-01212、并有一些问题:
1.根据 Vishay 站点,TSPF6200 IR LED 不可用。 您能建议使用类似的 LED 吗? 我在其他 IR LED 上找不到"相对光谱灵敏度"参数。 我还测试了15个不同的 LED (850nm 至950nm)、TX 部件工作正常、但 RX 不工作(我可以在 DIO28上看到脉冲(使用 示波器)、但电压不会下降到2V 以下)。
2.这是 R2电阻器的用途? GPIO 最大电流为8mA、远低于 LED 限制。