This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单相或三相电源

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/730182/power-supply-with-1-phase-or-3-phases

器件型号:TIDA-00779

电源

我们正在寻找特殊电源的解决方案。
电源以1相或3相电压与中性点相对应运行。

如果我用一相馈电、则其他两个电源必须锁定。

使用三相电源时、我需要4.5kW 的输出线路、其中单相是降低的功率

输出为325v DC
无电隔离

是否有办法通过参考设计解决此问题?
http://www.ti.com/lit/ug/tidube1c/tidube1c.pdf

http://www.ti.com/lit/df/slur515/slur515.pdf

 

 

输入

标称输入电压1x230VAC 或作为选项标称输入电压3x230VAC

线路频率40-70 Hz

 

输出

标称直流输出325v 直流

最大输出功率约3000W @ 1x230VAC 输入或可选最大输出功率4500W @ 3x230VAC 输入

 

 

 

 

PSU

 

参数

 

 

 

标称输入交流电压

 

1×230 VAC 或3×230 VAC (L-N)

 

 

 

输入容差

 

230 VAC (@+/-10%>> 207–253)(L-N)

 

 

 

最大输入交流电压

 

1×270 VAC (L-N)(253 @ 10%)

 

 

 

最大输出功率(续)

 

4500 W@ 3相单相功率降低

 

 

 

最大输出功率峰值

 

6000W、单相位降低

 

 

 

标称直流总线输出

 

325VDC (标称交流输入电压下)

 

 

 

直流输出控制 电流

 

15A

 

 

 

直流输出峰值电流

 

25A

 

 

 

分流器功率(峰值)

 

 

 

 

环境工作温度

 

°μ s°+50 μ s

 

 

 

冷却

 

无风扇/无气流

 

 

 

最大非冷凝湿度

 

90%

 

 

 

隔离

 

非隔离式

 

 

 

 此处是该图的链接  

https://cloud2.quickline.com/share/e5b4010ba62c43669795484edc075974e2f57f0e153b18bbdc08f0843d84858854845eb09d8a2774628f82ac66ffd667

 

参考设计

http://www.ti.com/lit/ug/tidube1c/tidube1c.pdf

http://www.ti.com/lit/df/slur515/slur515.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很感兴趣、我们可以为什么提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找一种方法来查看是否可以获得3个此类电源(TI Designs:TIDA-00779)并联、输出电压为325V DC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Herren、

    我认为主要的问题应该是如何使这三个电源采用类似的电源、以防止任何电源过电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    这正是问题所在-是否可以并联切换其中的3个器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、如果您没有添加任何外部电路、就不可能。