This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:连接负载时输出正弦波失真

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728970/tida-01606-output-sine-wave-distorted-when-the-load-is-attached

器件型号:TIDA-01606

您好!

我正在测试 TIDA-01606、我得到失真的输出正弦波、如下所示。 您能否告诉我、当连接了负载或我做了一些错误时、该逆变器是否能够产生完美的正弦波、也许应用了不够的直流链路电压?  如空载条件图中所示、您是否有任何关于如何使输出正弦波在连接负载时看起来完美的建议?

负载1:纯阻性负载2.7欧姆

负载2:电感负载2.2欧姆和2.5mH

负载3:电感负载1.5 Ω 和3.6mH

空载:

希望您能尽快回复。

谢谢、

Patryk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patryk、你好。 感谢您关注德州仪器。 由于设计所有者 Bart 已通过电子邮件与您离线回答此 E2E、我将相应地关闭此 E2E 主题。 如果您对 TIDA-01606或任何其他设计有其他疑问、请随时联系我们。

    再次感谢您关注德州仪器及其 TI 设计。

    此致、

    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs