请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01606 您好!
我正在测试 TIDA-01606、我得到失真的输出正弦波、如下所示。 您能否告诉我、当连接了负载或我做了一些错误时、该逆变器是否能够产生完美的正弦波、也许应用了不够的直流链路电压? 如空载条件图中所示、您是否有任何关于如何使输出正弦波在连接负载时看起来完美的建议?
负载1:纯阻性负载2.7欧姆
负载2:电感负载2.2欧姆和2.5mH
负载3:电感负载1.5 Ω 和3.6mH
空载:
希望您能尽快回复。
谢谢、
Patryk