This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01605:短路检测电路说明、用户指南第9页

Guru**** 2574125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/725689/tida-01605-short-circuit-detection-circuit-explanation-user-guide-page-9

器件型号:TIDA-01605

您好!

我对短路保护电路的解释有一些疑问(图5、第9页、参考) 设计用户指南)。

下图中的文本指出:

'当 D5阴极上的电压高于其阳极时、会达到检测阈值并导致 D5朝阻塞方向流动"。 如果与 D6相关、解释似乎更有意义。  即、当漏源电压超过特定阈值时、D6会反向偏置。 因此、C34可通过 D8、R18和 R15充电。

在同一段中、还声明 R18和 R26与漏源极通道并联。 我可以看到这一点、但是 R26连接到一侧的-4V (比源极低4V)、因此 R18和 R26看起来不会直接并联到漏源极通道。

提前感谢您在这个问题上的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我想您的问题是 VDS 虚假触发点与 R15、R18、R26和 R25值设置之间的关系。 我将解释如下:

    当驱动器输出为高电平(如文档中所示为15V)时、该电路将开始感测(VDS+4V)、因此 G2是梳状(S2)的15V 基准电压、如果 D6正向偏置、则 D6阳极电压将为 VDS+0.7V (D6正向压降)、如果 VDS<(15V-D6正向压降)、则应进行偏置)、 假设此处 VDS=10.3V、则 D6阳极电压为11V、使用电阻分压器 R18、R26和 R25 (忽略 D8以简化计算)、D9阴极电压将为(11V+4V)*(R25//R26)/(R18+R25//R26)=3V 基准至-4Vb、其中比较器引脚2具有参考电压 因此、根据图5中的参数、保护的 VDS 阈值实际上约为10.3V。

    此致、

    网关

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gangyao、

    那么、您同意用户指南中存在错误吗? 解释应指的是 D6、而不是 D5。

    如果是、您能否澄清 D5的用途? 在关断状态期间是否存在钳制栅极电压? 在 SiC MOSFET 关断且漏极电压升高时、是否可能防止由于通过 D6进行反向恢复而导致栅极电压升高?

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    D6具有反向恢复功能、并且可以使其阳极电压非常高、D5的目的是将该电压钳制到 Vgate。 我认为用户指南没有明确说明这一点。

    此致、

    网关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发送回复时正在编辑我的帖子。 很高兴看到我的想法同意你的答复:)