您好!
我对短路保护电路的解释有一些疑问(图5、第9页、参考) 设计用户指南)。
下图中的文本指出:
'当 D5阴极上的电压高于其阳极时、会达到检测阈值并导致 D5朝阻塞方向流动"。 如果与 D6相关、解释似乎更有意义。 即、当漏源电压超过特定阈值时、D6会反向偏置。 因此、C34可通过 D8、R18和 R15充电。
在同一段中、还声明 R18和 R26与漏源极通道并联。 我可以看到这一点、但是 R26连接到一侧的-4V (比源极低4V)、因此 R18和 R26看起来不会直接并联到漏源极通道。
提前感谢您在这个问题上的任何帮助。