This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LP8863-Q1:是否提供 LP8863-Q1 TINA 模型?

Guru**** 2576235 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728800/tina-spice-lp8863-q1-is-there-lp8863-q1-tina-model-available

器件型号:LP8863-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、团队、

是否有可用的 LP8863-Q1 TINA 模型、以便我们可以使用仿真来检查 LED5至 LED0 (引脚17至引脚22) PWM 波形以满足 ISO 26262功能安全标准?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    请参阅以下主题。 这里有一个 TINA 模型。 请注意、尚未对其进行全面测试。 我只使用在网上发布的 PSPICE 原理图进行了验证、仿真结果匹配令人满意。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karthik、

    感谢您的提示支持! 很抱歉、我没有找到需要 LP8863型号的类似问题。 TINA 仿真文件很有用。

    谢谢!
    此致、