请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8863-Q1 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、团队、
是否有可用的 LP8863-Q1 TINA 模型、以便我们可以使用仿真来检查 LED5至 LED0 (引脚17至引脚22) PWM 波形以满足 ISO 26262功能安全标准?
谢谢你。
此致、
丁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.