This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS54228:占空比超出限制?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/728558/webench-tools-tps54228-duty-cycle-exceeds-limit

器件型号:TPS54228

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在尝试设计一个非常基本的 SMPS - 4.5至5.5 VDC 输入、3.3V 输出、最大1A

从特性规格来看、TPS54228似乎是一个很好的匹配、价格低廉、相对稳健的 SO8 PowerPAD 等 但 webench 坚持认为、由于占空比、这是不可执行的?!  由于相同的原因、排除了同一系列中的多个其他器件。

该器件具有90%的占空比限制、并且可通过快速计算得出小于75%的占空比。 那么、怎么了? 新的和经典的 webench 都会出现这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Olli、

    TPS54228的占空比限制接近65-70%、数据表建议在第14页使用至少为 Vo/0.65的输入电压。 在 WEBENCH 工具中、使用了70%的占空比限制。 为了位于安全侧、数据表建议将导致大约~5.1V 的 VinMin。 如果可以在输入要求端对其进行调整、则可以更新 Vin 范围并使用 TPS54228。 否则、请使用您的输入查看工具中的其他推荐解决方案、您也可以拨入其他一些也可以满足您要求的解决方案。

    此致、

    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 嗯、请更新控制器系列网页、其中显示了90%!  您实际上必须深入研究该数据表以找到他们所说的位: 建议的最大 工作占空比为65%。  如果能提前了解这种限制、那会更好。

    这是一个页面、其中显示了90%的正面和中间: www.ti.com/.../TPS54228

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然 Olli、很抱歉、与数据表相比、由于系列网页上的最大限制不同而引起的混淆。 我将报告此问题、以便可以解决。

    此致、
    模块