请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54228 工具/软件:WEBENCH设计工具
我正在尝试设计一个非常基本的 SMPS - 4.5至5.5 VDC 输入、3.3V 输出、最大1A
从特性规格来看、TPS54228似乎是一个很好的匹配、价格低廉、相对稳健的 SO8 PowerPAD 等 但 webench 坚持认为、由于占空比、这是不可执行的?! 由于相同的原因、排除了同一系列中的多个其他器件。
该器件具有90%的占空比限制、并且可通过快速计算得出小于75%的占空比。 那么、怎么了? 新的和经典的 webench 都会出现这种情况