工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我尝试复制(在 TINA 中) 一个简单的基于变压器的主电源交流/直流电源、我在几年前实际使用相同的组件(这是有效的)-除了一些有关变压器的详细信息、我认为-以了解如何在 TINA 中使用变压器/对其进行建模。
问题是结果与现实没有关系、所以我想我在某个地方有一些参数错误、或者我绘制的原理图会影响仿真。 在这种情况下、我预计会看到大约12V 直流至17V 直流和~80mA、我只得到~300nV 和2nA。
我还不确定为什么我需要在交流正弦波输入中添加一个 GND 符号、使其正常工作/不给出错误。
下面随附了我正在使用的原理图。 是否有任何关于需要对哪些内容进行修改才能合理准确地进行仿真的想法? TIA。