This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:变压器仿真未复制真实的交流/直流电路

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/726457/tina-spice-transformer-simulation-not-replicating-real-ac-dc-circuit

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试复制(在 TINA 中) 一个简单的基于变压器的主电源交流/直流电源、我在几年前实际使用相同的组件(这是有效的)-除了一些有关变压器的详细信息、我认为-以了解如何在 TINA 中使用变压器/对其进行建模。

问题是结果与现实没有关系、所以我想我在某个地方有一些参数错误、或者我绘制的原理图会影响仿真。  在这种情况下、我预计会看到大约12V 直流至17V 直流和~80mA、我只得到~300nV 和2nA。

我还不确定为什么我需要在交流正弦波输入中添加一个 GND 符号、使其正常工作/不给出错误。

下面随附了我正在使用的原理图。  是否有任何关于需要对哪些内容进行修改才能合理准确地进行仿真的想法?  TIA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您必须对此进行瞬态分析、因为直流电压取决于二极管的非线性行为。

    此外、您应该隔离接地。 在交流侧使用1 Gohm 电阻器。 如果您将电源与直流接地短路、您的电源会发生什么情况? 不要尝试! ^μ A)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的回复和建议、非常感谢。  "如果您将电源与直流接地短路、您的电源会发生什么情况?" 不幸的是,毫无疑问,互联网上的某个地方有一个危险的电路网站,这表明了这一点!

    我听从了你的建议、还发现有必要增加初级侧和次级侧的匝数、以获得有意义的瞬态分析。

    第一次尝试在某处显然是错误的、即使结果是所需的、因为匝数比完全不正确。  第二次尝试接近正确的匝数比、但仍然不正确、尽管结果也是所需/预期的结果。  要达到这两个结果、需要花费大量的时间和猜测、因此延迟的响应...

    我的印象是,在模拟中使用变压器需要(在我的情况下)更好地了解变压器、典型的实际匝数和多个其他变压器参数,而不仅仅是匝数比,更少的是任意挑选樱桃来实现所需的结果:)。

    随附的是 VG1和 GND 之间的1G 原理图以及提供预期输出的两种不同匝数比的结果、以防任何人进行故障排除或像我一样使用、也可以从变压器开始。

    非常感谢您的意见。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我在 PSPICE 中尝试过它、但从未使用变压器获得令人满意的仿真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    好的。  今天下午、我在做了一些阅读之后、对模型中的其他参数进行了短暂的修改、并认为、如果完全正确/现实模型、这将是一项 Sisyphean 任务、而且耗时太多。 我的印象是、变压器很难仿真(然后由了解其目标的人仿真)以进行仿真。  如果您这么说、我将接受正确的输出值必须足够、因为它实际上是我感兴趣的变压器后电路的直流侧。

    非常感谢您在这个问题上的帮助。

    此致、

    Daniel