请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00778 主题中讨论的其他器件: MOTORWARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
最近、我发现一款名为 TIDA-00778的 TI 参考设计对我的设计非常有用、尤其是用于重构相电流的单总线电流采样方法。 设计文档中提到的软件代码可从 MOTORWARE 获取、但我发现在头文件 user.h 中、USER_NUM_CURRENT_SENSORS 只能选择2或3、不能选择1。 这是否意味着目前只能使用两个或三个电流传感器解决方案、而不能使用一个电流传感器解决方案? 在哪里可以找到一个分流电流传感器的软件代码? 谢谢!