This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00778:适用于 TIDA-00778的单分流直流总线电流感应

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00778, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/724994/ccs-tida-00778-one-shunt-dc-bus-current-sensing-for-tida-00778

器件型号:TIDA-00778
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

最近、我发现一款名为 TIDA-00778的 TI 参考设计对我的设计非常有用、尤其是用于重构相电流的单总线电流采样方法。 设计文档中提到的软件代码可从 MOTORWARE 获取、但我发现在头文件 user.h 中、USER_NUM_CURRENT_SENSORS 只能选择2或3、不能选择1。 这是否意味着目前只能使用两个或三个电流传感器解决方案、而不能使用一个电流传感器解决方案? 在哪里可以找到一个分流电流传感器的软件代码? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、艾华、

    感谢您关注 TIDA-00778。 此参考设计展示了单分流 FOC 电流感应硬件电路的电流感应方面。 该设计展示了如何选择运算放大器、稳定时间、采样点等
    MOTORWARE 仅提供2分流器和3分流器、正如您所说的、它没有单分流器算法选项。 现在、使用1分流或2分流或3分流算法时、对于 SVPWM、直流总线电流波形将与之类似、如 TIDA-00778中所示。
    抱歉、目前 MOTORWARE 中没有可用的单个分流代码。

    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。 !方便、请告诉我、何时有单分流器代码 Δ Σ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我们在 TI.com 中有代码时、我会尽力通知您。 我建议您保留检查时间、以便在单个分流器上提供更多配套资料或代码。 感谢您关注 TI 参考设计!!

    谢谢、
    制造商