This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:希望帮助解释双路径电路的仿真结果

Guru**** 2566985 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/724512/tina-spice-would-like-help-interpreting-simulation-rsults-of-two-path-circuit

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我希望这是发表这个问题的正确部分。  我在电路设计方面的知识和经验相对有限、而且我正在为仿真显示无法正常工作的电路而苦恼。

我无法理解为什么具有两条路径的上部原理图电路始终显示上部 PMOS 导通、尽管比较器将栅极驱动为高电平、而只有一个 PMOS 的第二个电路的行为与我希望栅极驱动为高电平时的行为相同。

为什么上部 PMOS (顶部原理图) T4具有高输出电压和"无"电流、但当栅极驱动为高电平时、单路径电路 PMOS (下部原理图、T3)会完全关闭?  或者、上部电路 PMOS T4中 Vf P 处8.02V 的原因是否与我之前未了解/未遇到过的其他问题有关?

如果有人有任何意见来解释我对电路行为的理解、请提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    仅供参考、我们的团队因美国假期而在未来一周延长了长周末。 希望下周中旬、我们中的一些人将能够研究这个问题。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    尽情享受您的假期吧!

    我认为问题已经解决。  建议在 PMOS (T4)输出上放置一个下拉电阻器的人员、他们的解决方案已经奏效。  我将发布用于比较的原理图、即使唯一的附加项是 R11 1k 接地。

    非常感谢。