This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5088-Q1:WebBench Eagle 导出问题

Guru**** 2949630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/704341/webench-tools-lm5088-q1-webbench-eagle-export-issues

器件型号:LM5088-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI WebBench 开发人员:

我想向 WebBench Eagle 导出功能报告一些问题、因为从目前的形式来看、它几乎不可用。

我建议合并 SCH 和 PCB 出口(仅用于 Eagle 出口)、因为在 Eagle 中、SCH 和 BRD 应该具有相同的名称、以便同时打开。 单独下载时、它们有一个名称和时间戳、因此需要重命名其中任何一个。

将 SCH 和 BRD 移动到同一目录并将其重命名为相同的基名后、需要出现以下错误:

有一些属性经过重新定义、Eagle 打破了对这些原理图的分析:







































删除这些重复属性后、Eagle 将报告由于 SCH 和 BRD 的不同而禁用注释(请参阅 ERC 结果中的):

问题来源如下:

某些器件在 SCH 和 BRD 中具有不同的名称(CIN - CIN_1、CRST - CDTRH)。 (这可以通过重命名这些部件来解决。)

GND2、GND3和 IOUT 的问题不同。 我认为这些只是符号部分(应该仅在原理图中显示)。

对于这些器件、需要添加_external 属性、并且需要删除软件包引用和连接:

VOUT 是一个仅存在于电路板上的 TP-1502器件、在原理图中不导出符号。 我们可以从 PCB 中删除它、因为它覆盖了更大的通孔。

更正这些问题后、我们必须修复缺少的属性部件:

例如:

为了克服这一问题 、我们刚刚从 SCH 器件中删除了器件属性。

之后、PCB 和 SCH 中使用的库名称不同:

修复了库名称不匹配问题后、BRD 中不存在器件值:

在手动或通过 ULP 将值复制到 PCB 后、我们最终会出现以下错误:

这是因为不同的封装会导出到 sch 和 brd:

通道:

返修:

当然 BRD 是正确的、我甚至不知道 SCH 是如何实现的:它只是第2个焊盘。

修复了 SCH 中的封装后、原理图解析将会断开(这可能仅与此设计相关):

SCH 中的 CDTHR 是指一个 Custom1器件、它是指一个非现有封装(GEN_CAP):

通过观察 PCB、结果是它应该是0805。

然后、它将索赔 VIN 和 GND 器件。 只需将其从 PCB 上移除、因为焊盘工作正常。

然后、我们将得到大量的不同误差:

这些问题可以通过在网络交叉点上放置接合点来解决、也可以通过重新绘制网络来解决。

在这一点之后、我们得到了 F/B 注释、并且我们得到了一个有效的设计。

其他导出提示:

  • 默认情况下、Eagle 在原理图中使用0.006英寸宽的网。 如果导出的原理图遵循此原理图、将会非常好。
  • 使用默认图层及其颜色(左侧为 WebBench 导出、右侧为 Eagle 默认):

  • Eagle 还声称在打开 BRD 文件时重新定义图层:
第34行:忽略标签中的数字="49"的重新定义 
第35行:忽略标签中的数字="49"的重新定义 
第36行:忽略标签中的数字="49"的重新定义 
第37行:忽略标签中的数字="49"的重新定义 
第40行:忽略标签中的"21"重新定义 
  • 如果原理图引脚/网络与0.1英寸网格对齐、这将是很好的做法、这是建议的做法
  • 如果在网络十字路口上放置交叉路口、那会很好。

下载的文件和结果文件附在下面:




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,我已经粘贴了很多看起来在审核之后消失的内联图像。 是否有任何恢复方法? 因为没有他们,我的报告就没有什么用处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Martonmiklos、

    感谢您 的建议。 我们很快就会向您回复此查询。 请使用"插入"选项附加图片、如下所示。 如果 您仍面临此问题。 请以 PDF 或文档格式发送报告。



    谢谢、此致、
    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    很遗憾、我将屏幕截图复制粘贴到表单中、重新创建这些屏幕需要大量时间。

    但是、如果您下载随附的 Eagle 文件(由 WebBench 导出)并浏览上述各点、您将在 ERC outpute2e.ti.com/.../webench_5F00_board_5F00_exchange_5F00_design_5F00_1658549_5F00_7_5F00_Eagle.zip 中的其他 XML 文件中看到上述问题。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_schematic_5F00_exchange_5F00_design_5F00_1658549_5F00_7_5F00_Eagle.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Martonmiklos、

    当然。 我们正致力于这方面的工作。 一旦这些问题得到解决、我们将通知您。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢您提前付出的努力!

    如果您需要我的帮助、请告诉我。

    如有必要、我可以将设计放置在 git 存储库中、我可以逐个提交包含适当注释的检查报告。 从承诺意见和差异中、需要做的事情很简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Martonmiklos、

    感谢 你的帮助。 我们已将 您的建议转发 给开发团队。 如果需要、团队将与您联系。

    谢谢、此致、

    普拉文 B