This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMP2232:放置双路运算放大器

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMP2232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/704299/tina-spice-lmp2232-placing-dual-op-amps

器件型号:LMP2232
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我使用 TINA TI 对电路建模。  我想放置一个双路运算放大器、并保留双路运算放大器的引脚结构。  当我放置一个 LMP2232 (双器件)时、输入引脚为2和3、输出引脚为1。  当我再次选择该部件时、我仍然得到引脚2、3和1。  如何放置运算放大器的后半部分(引脚5、6和7)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我对您的问题并不是100%清楚、但您是否打算使用文本网表从 LMP2332中创建双路运算放大器? 还是其他方法?

    如果要使用网表创建,可以执行以下操作:


    .SUBCKT LMP2232DUAL VINP1 VINM1 VOUT1 VINP2 VINM2 VOUT2 VCC VEE
    x1 VINP1 VINM1 VCC VEE VOUT1 LMP2232
    X2 VINP2 VINM2 VCC VEE VOUT2 LMP2232
    .end


    *引脚排列顺序+IN -IN +V -V OUT
    *
    SUBCKT LMP2232 3 4 5 2 1
    .end


    但是如果您打算使用其他方法创建它、您可以向我发送一些图片或其他内容、还是可以再次描述您的问题?

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    由于您有很长时间没有回复、我假设您已经解决了问题。 我现在将关闭此帖子、但如果您仍然遇到一些挑战、请毫不犹豫地再次回复。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herman、

    我想 Paul 希望 LMP2232内部包含2安培、该工具会跟踪放置了多少个放大器。

    Paul、

    除非您使用的工具也具有 PCB、因此需要 LVS、否则设计软件通常不区分单/双/四封装。

    如果您必须这样做、您可以按照 Herman 的方法自行创建具有正确引脚分配的包装程序:

    .SUBCKT LMP2232DUAL VOUT1 VINM1 VINP1 VEE  VINP2 VINM2 VOUT2 VCC  

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的

    谢谢大家。